This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:电机运行不平稳

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/816561/tms320f28069m-the-motor-is-not-running-smoothly

器件型号:TMS320F28069M

尊敬的团队:

我使用 F28069M 进行电机控制。 当我运行 lab_5a 或 lab_5b 项目时、 将始终存在电机振动、电机运行不稳定。

PID 参数的修改很大、但无法使电机平稳运行。 (电机的电感值相对较小。)

原因是什么? 如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 lab02c 首先识别电机以获取精确参数、因为电机是低电感电机、通过手动调节速度和电流 PI 稳压器的增益、而不是根据电机参数使用默认计算增益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanming:

    RoverLs_d = Rs/Ls_d;
    KP_ID =_IQ ((0.25*LS_d*fullScaleCurrent)/(ctrlPeriod_sec*fullScaleVoltage));
    KI_ID =_IQ (RoverLs_d*ctrlPeriod_sec);

    RoverLs_q = Rs/Ls_q;
    KP_IQ =_IQ ((0.25*LS_q*fullScaleCurrent)/(ctrlPeriod_sec*fullScaleVoltage));
    KI_IQ =_IQ (RoverLs_q*ctrlPeriod_sec);

    我是否需要根据电机的运行状态手动修改程序的0.25?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、计算出的参数对于大多数情况都很好、这对于某些特殊系统来说不是最好的、因此 您应该根据系统调整这四个参数、并且还需要调整速度调节器的增益(Kp 和 Ki)。