主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRINSPIN、 MOTORWARE
您好!
我们有一个 TMDSHVMTRINSPIN 开发套件、该套件是几年前购买的。
我现在正在尝试使用 hvdev 套件来运行我们的3-HP ACIM。
我们的3-HP ACIM 的电气规格为8.7A、适用于220VAC。
因此、额定电流的峰值可能为8.7A * 1.414 = 12.3A。
鉴于这一事实、我对 hvdev 套件的电路进行了修改、通过为每个相位并联安装两个20m Ω 电阻器、将 R10、R11、R39的相电流测量电阻器的电阻从20m Ω 降低到10m Ω。
因此、我对 user.h 文件中的用户参数进行了如下修改:
#define USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A (20.0) // 20.0示例、适用于 hvkit_rev1p1以及3 HP 电机(Rshunt=0.01 Ω)
#define USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A (39.78) // 39.78 hvkit_rev1p1电流调节以及3HP 电机(Rshunt=0.01 Ω)
换言之、USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A 和 USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A 已翻倍、因为 R10、R11、R39的电阻已从20m Ω 减半至10m Ω。
然后 、我尝试了 Lab Project 1c 来运行我们的3-HP ACIM。 但是、遗憾的是、当 proj1c 被激活时、我们的3-HP ACIM 根本不旋转。
在修改 hvdev 套件上 R10、R11、R39的电阻之前、使用原始用户参数、我们的3-HP ACIM 在尝试 Proj1c 时运行良好。
目前,我不能弄清楚我是如何在修改中犯了错误的。
当 R10、R11、R39的电阻从20m Ω 减半至10m Ω 时、除了 user.h、我是否还需要修改一些其他电机源代码?
感谢您的指导。
此致、
G. Kim