This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:TMDSHVMTRINSPIN 开发套件:我们的3-HP ACIM

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/818679/tms320f28069f-tmdshvmtrinspin-development-kit-our-3-hp-acim

器件型号:TMS320F28069F
主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRINSPINMOTORWARE

您好!

我们有一个 TMDSHVMTRINSPIN 开发套件、该套件是几年前购买的。

我现在正在尝试使用 hvdev 套件来运行我们的3-HP ACIM。

我们的3-HP ACIM 的电气规格为8.7A、适用于220VAC。

因此、额定电流的峰值可能为8.7A * 1.414 = 12.3A。

鉴于这一事实、我对 hvdev 套件的电路进行了修改、通过为每个相位并联安装两个20m Ω 电阻器、将 R10、R11、R39的相电流测量电阻器的电阻从20m Ω 降低到10m Ω。

因此、我对 user.h 文件中的用户参数进行了如下修改:

#define USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A         (20.0)  // 20.0示例、适用于 hvkit_rev1p1以及3 HP 电机(Rshunt=0.01 Ω)

#define USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A       (39.78)    // 39.78 hvkit_rev1p1电流调节以及3HP 电机(Rshunt=0.01 Ω)

 换言之、USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A 和 USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A 已翻倍、因为 R10、R11、R39的电阻已从20m Ω 减半至10m Ω。

然后 、我尝试了 Lab Project 1c 来运行我们的3-HP ACIM。 但是、遗憾的是、当 proj1c 被激活时、我们的3-HP ACIM 根本不旋转。

在修改 hvdev 套件上 R10、R11、R39的电阻之前、使用原始用户参数、我们的3-HP ACIM 在尝试 Proj1c 时运行良好。

目前,我不能弄清楚我是如何在修改中犯了错误的。

 当 R10、R11、R39的电阻从20m Ω 减半至10m Ω 时、除了 user.h、我是否还需要修改一些其他电机源代码?

感谢您的指导。

此致、

G. Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       如果您只将电流分流电阻器从20mOHM 更改为10mOHM、则只需确保在 user.h 中将 USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A 设置为(39.78)。

    您应该检查所安装电阻器的电阻是否正确、焊接是否正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       如果您只将电流分流电阻器从20mOHM 更改为10mOHM、则只需确保在 user.h 中将 USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A 设置为(39.78)。

    您应该检查所安装电阻器的电阻是否正确、焊接是否正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗燕明、您好!

    感谢您的评论。

    此问题已解决。

    请原谅我在用户电机参数设置中出错。

    此致、

    JS Yoo