Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE、 C2000WARE
工具/软件:TI C/C++编译器
Win7 (32位) CCS 8.2、F28023
我希望通过 TI API 使用片上闪存。
我有一个旧版本的 controlSUITE (v3.4.9 - 2018年3月28日)无法正常工作(我想我可以重新安装、因为我有原始安装文件。)
在搜索 TI 站点时、此页面:
http://www.ti.com/tool/CONTROLSUITE?keyMatch=controlsuite&tisearch=Search-EN-Products
告诉我 controlSUITE 是一个老消息、可以使用 C2000WARE。
C2000WARE 页面希望我升级到 CCS 9、但我还没有准备好进行升级。
上一页还告诉您 controlSUITE 可供下载、但我在任何地方都找不到该功能。
有人可以告诉我 F28023的最新闪存 API 吗?
我更喜欢在不使用 controlSUITE 或 C2000WARE 的情况下获取 API。 但是、如果需要、我希望使用 controlSUITE 版本而不是 C2000WARE。
在我看来、使用 controlSUITE 或 C2000WARE 确实是一个坏主意。 将所有这些支持放在不同的位置不会再耗费精力、这样我就可以得到我想要的结果、而不会再得到更多。
Web 版本更易于维护任何和所有代码的最新版本。 为什么要花一切额外的精力在不必要的情况下为 CCS 创建插件?
谢谢、Mark。