This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28023:最新的闪存 API 示例和文档

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/818475/compiler-tms320f28023-latest-flash-api-examples-and-documentation

器件型号:TMS320F28023
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

工具/软件:TI C/C++编译器

Win7 (32位) CCS 8.2、F28023

我希望通过 TI API 使用片上闪存。

我有一个旧版本的 controlSUITE (v3.4.9 - 2018年3月28日)无法正常工作(我想我可以重新安装、因为我有原始安装文件。)

在搜索 TI 站点时、此页面:

http://www.ti.com/tool/CONTROLSUITE?keyMatch=controlsuite&tisearch=Search-EN-Products

告诉我 controlSUITE 是一个老消息、可以使用 C2000WARE。

C2000WARE 页面希望我升级到 CCS 9、但我还没有准备好进行升级。

上一页还告诉您 controlSUITE 可供下载、但我在任何地方都找不到该功能。

有人可以告诉我 F28023的最新闪存 API 吗?

我更喜欢在不使用 controlSUITE 或 C2000WARE 的情况下获取 API。 但是、如果需要、我希望使用 controlSUITE 版本而不是 C2000WARE。

在我看来、使用 controlSUITE 或 C2000WARE 确实是一个坏主意。 将所有这些支持放在不同的位置不会再耗费精力、这样我就可以得到我想要的结果、而不会再得到更多。

Web 版本更易于维护任何和所有代码的最新版本。 为什么要花一切额外的精力在不必要的情况下为 CCS 创建插件?

谢谢、Mark。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="cool Javelin"]我有一个旧版本 的 controlSUITE (v3.4.4 - 2018年3月28日)无法正常工作(我想我可以重新安装、因为我有原始安装文件。)

    如果我理解、Code Composer 插件(即 Resource Explorer)将不再工作。  闪存 API 不再工作。  我理解您的沮丧。  我们发现 Resource Explorer 对新用户或提供信息很有用、但许多用户确实绕过了插件、只需深入了解目录本身。   

    [报价用户="cool Javelin"]上页还告诉您 controlSUITE 是否可供下载,但我在任何地方都找不到该功能。

    下载按钮位于同一页的"立即订购"表中(http://www.ti.com/tool/CONTROLSUITE?keyMatch=controlsuite&tisearch=Search-EN-Products)。  您可以下载安装程序或.zip 文件。

    [报价用户="cool Javelin"]是否有人可以告诉我 F28023的最新闪存 API?

    自2012年以来、2802x API 没有改变。  C2000Ware 中的副本与 controlSUITE 中的 v201a 完全相同。  我强烈建议使用 C2000Ware、因为对器件支持的任何更新都将在此包中进行、而不是 controlSUITE。   

    如果您不想浏览 Code Composer Studio 资源浏览器、则不必执行此操作。 它位于以下目录中:

    C:\ti\c2000\C2000Ware \libraries\flash_api\F2802x。    在 controlSUITE 中、它位于以下 位置:C:\ti\controlSUITE\libs\utilities\flash_api\2802x\v201a

    也可以通过 此处的云访问 C2000Ware 、但我个人建议下载它并导航到上面的目录。

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Lori、非常感谢您的讲解。

    我在浏览硬盘上的 controlSUITE 文件夹、我认为我确实看到了您描述的内容。

    我认为我可以通读这些示例、并很好地了解需要什么。

    至于链接...

    您发送给我的链接按广告方式工作。

    我放置的那个(上面)非常相似、但是没有"立即订购"区域和灰色的"立即订购"按钮。

    第三个链接   http://www.ti.com/tool/sprc848  提到了 controlSUITE、但没有其他方法可以获得它

    再次感谢、Mark。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、  

    感谢您的回复。  

    [引用用户="cool Javelin "]

    您发送给我的链接按广告方式工作。

    我放置的那个(上面)非常相似、但是没有"立即订购"区域和灰色的"立即订购"按钮。

    [/报价]

    我无法复制此内容以进行更正-我在您的消息中尝试的每个 controlSUITE 链接都具有立即订购区域。  当您尝试时、可能会出现网络问题。  

    [引用 user="cool Javelin"]第三个链接   http://www.ti.com/tool/sprc848  提到 了 controlSUITE 、但无法获取它[/引用]

    我将向网络团队提出这个问题。  它实际上应该指向 C2000Ware。  我知道您不想使用 C2000Ware、但实际上是会对内容进行任何更新。  

    此致

    Lori