尊敬的 TI 团队:
在85°C、90°C 和105°C 以上读取的 CPU 温度上、应如何响应 TMS230F28069MPNT? 我们观察到 CPU 负载在85-90°C 以上发生变化、但数据表和参考手册中未写入任何内容。
最好
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
在85°C、90°C 和105°C 以上读取的 CPU 温度上、应如何响应 TMS230F28069MPNT? 我们观察到 CPU 负载在85-90°C 以上发生变化、但数据表和参考手册中未写入任何内容。
最好
好的、这不应该发生。 请尝试以下操作:
首先确保您的代码确实切换到了外部晶体。 您可以通过以下方法来实现此目的、尤其是当您的晶体也是10MHz 时、因此很难确定器件是否确实与外部晶体一同运行: 在 INTOSC1的粗调寄存器中写入一个极高的值、从而有意地产生一个与标称10MHz 振荡器频率的较大偏差。 现在、您可以区分 INTOSC1操作和外部晶振操作。
在正常和错误条件下、请启用 XCLKOUT 选项并测量 XCLKOUT 频率。 这是工作频率的最确凿证据。
假设代码在未连接调试探针(如 XDS100)的情况下在闪存上运行。 请仔细检查闪存等待状态是否正确配置。 您还可以在闪存中对简单的 GPIO 切换代码进行编程、并查看切换频率是否随温度变化。
请为所有实验附加示波器图。