请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049 您好!
我之所以撰写这篇文章、是因为我对 PGA/ADC 内部架构有疑问。
我想使用几个 PGA、例如 PGA1和 PGA3、我不需要滤波输出 PGA1-OF 和 PGA3-OF、而只需要标准输出。
在这种情况下、ADC 引脚是否连接到 PGA1-OF 和 PGA3-OF (PGA-OF 为 ADC-A2、PGA-B2为 ADC-C6、PGA3-OF 为 ADC-A2)、是否仍可用于不同的 ADC 测量?
我是说、如果测量 PGA 上的信号、我是否可以测量连接到 PGA 的 ADC 引脚上的不同模拟信号?
此致
LDC