This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:PGA 和 ADC 输入共存

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/816960/tms320f280049-pga-and-adc-input-coexistence

器件型号:TMS320F280049

您好!

我之所以撰写这篇文章、是因为我对 PGA/ADC 内部架构有疑问。

我想使用几个 PGA、例如 PGA1和 PGA3、我不需要滤波输出 PGA1-OF 和 PGA3-OF、而只需要标准输出。

在这种情况下、ADC 引脚是否连接到 PGA1-OF 和 PGA3-OF (PGA-OF 为 ADC-A2、PGA-B2为 ADC-C6、PGA3-OF 为 ADC-A2)、是否仍可用于不同的 ADC 测量?

我是说、如果测量 PGA 上的信号、我是否可以测量连接到 PGA 的 ADC 引脚上的不同模拟信号?

此致

LDC