This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2806:引脚编号为 ADCREFP 和 ADCREFM 的旁路电容器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/816915/tms320f2806-bypass-capacitor-for-pin-adcrefp-and-adcrefm

器件型号:TMS320F2806

大家好

在 TMS320F2806的数据表中、描述如下。

但我的客户使用的陶瓷旁路电容器为1uF x2 (Pallarel)。

有问题吗?
请提供建议。

此致、
HIRO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiro、

    我不相信会有问题;这里的电容器用于维持转换器基准的稳定性、并且它们满足了这一要求。  客户仍需要检查 ADC 时钟范围内的 ESR 额定值、以确保总电阻低于1.5欧姆。

    最棒的
    Matthew