请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F280025C 您好!
在该网页下、有许多特定示例、例如 UART 转 UART_Bridge、SPI_EEPROM、7段_LED_Stopwatch 等。
这些示例是否适用于 C2000、尤其是 f280025c? 由于 CCS Resource Explorer 中的示例不够详细!!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在该网页下、有许多特定示例、例如 UART 转 UART_Bridge、SPI_EEPROM、7段_LED_Stopwatch 等。
这些示例是否适用于 C2000、尤其是 f280025c? 由于 CCS Resource Explorer 中的示例不够详细!!!
您好!
请查看此链接。 我们为所有 C2000器件提供了一整套示例:
此致、
桑托什