This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280025C:CCS Resource Explorer 之外的 C2000的更多示例?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1173926/launchxl-f280025c-more-example-of-c2000-other-than-ccs-resource-explorer

器件型号:LAUNCHXL-F280025C

您好!

我在 https://www.ti.com/tool/MSP430-FUNCTION-CODE-EXAMPLES?login-check=true#downloads 上找到了一些适用于 MSP430的有用代码示例  

在该网页下、有许多特定示例、例如 UART 转 UART_Bridge、SPI_EEPROM、7段_LED_Stopwatch 等。  

这些示例是否适用于 C2000、尤其是 f280025c? 由于 CCS Resource Explorer 中的示例不够详细!!!