This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:程序"make"在路径中找不到

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1173037/tms320f280039c-program-make-not-found-in-path

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

当我导入一个新项目时、会出现编译、在路径中找不到程序"make"、我搜索了一些无法很好地解决我的问题的方法! 创建路径、我在 C:/ti/ccs1110/ccs/eclipse/jre/bin/client 中看到没有在内部创建、但在 C:\ ti \ ccs1110 \ ccs \ utils \ bin 中、我添加了属性路径、然后我再次构建了它、但它不起作用、没错

清洁
无法运行程序"make":启动失败

错误:在路径中找不到程序"make"
路径=[C:/ti/ccs1110/ccs/eclipse/jre/bin/client;C:/ti/ccs1110/ccs/eclipse/jre/bin \Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\WBEM;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Windows\System32\OpenSSH\;C:\Program Files\Microsoft VS Code\bin;C:\Program Files\Git\ccs\64\toriptines\bin\CCS\ccs\r;Program\CCS\bin\Users\\ccs\CCS\bin\CCS\cming\64\r Program\CCS\cming\bin\CCS\r Program\CCS\cming\bin\Users\CCS\cming\bin\CCS\cming\bin\CCS\cming\64\CCS\cming\CCS\cming\r 文件\r 文件\CCS\cm\n\CCS\cm\n\r 文件\CCS\cming\

11:07:51编译失败。 1个错误、0个警告。 (花费了354ms)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望能得到你的帮助,非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qing、

    如果您要启动新项目、我建议您使用 empty_project。

    您是否安装了 C2000Ware SDK。 如果没有、请安装 SDK。 可从 此处下载

    如果您已安装 C2000Ware、请导入 empty_project

    C:/ti/c2000/C2000Ware_4_02_00_00/driverlib/f28003x/examples/empty_projects

    编译和编译工程后、可以为应用程序重命名工程。 这样、它将具有编译器的所有包含路径、将包含链接器以及所需的预定义符号、并且链接器命令文件将包含在项目中、您可以快速开始。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Santosh、

    此项目是由同事发送给我的、因此不是新项目。 我不知道导致此错误的原因、我的 CCS110文件夹还包含 make.exe 文件、但导入的工程找不到它、我添加的路径仍然无效。 以上两个问题是我想问的,我希望得到帮助。 非常感谢

    此致、Qing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qing、

    当您导入项目时、会出现任何错误? 原始工程正在使用哪个编译器版本?

    此致、Santosh