你(们)好
我在 BLDC 电机控制项目中使用了 universal_motorcontrol_lab_f28002x 项目。
到目前 为止, 当打开12或24伏电源并与带有 PC 的 USB (f280025c 板)连接时, 我可以在 表达式窗口中设置标志 EnableOffsetCalc =1,以调试模式运行 BLDC 电机
即使在运行期间,如果移除 USB,也会旋转电机, 如果 MCU 复位,电机也会停止。
我在 源代码中给出的设置始终应为标志 flagEnableOffsetCalc =1
现在、我在刷写源代码后、如果 我在开启条件下需要 运行电机、 即使 MCU 复位后也需要旋转 BLDC 电机
请告诉我如何在 复位条件电机需要运行后更改源代码 、、
如果我修改了内存'280025_RAM_lnk.cmd"获取内存错误。
我需要在没有复位模式的情况下运行电机,
即使我从 PC 上拔下 USB 电缆、并且在电源再次 关闭时、也需要运行电机