This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:F280049M LaunchPad TripZone 问题

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1176191/tms320f280049-f280049m-launchpad-tripzone-issues

器件型号:TMS320F280049

大家好、我在跳匣区域遇到了问题。 TZ1似乎在循环模式下被反转、而无需使用数字比较器。  
我已经检查了我的硬件设置、它都已正确设置为我想要的值。  

有没有办法解决为什么要反转或设置以获得我想要的结果?  
因为我想在不使用数字比较器的情况下使用循环模式、由于数字比较器会给我们带来轻微的延迟(大约5ms)。  

这是我尝试在 MATLAB Simulink 上运行的电路。  

我的设置使用循环 TZ1、但结果是在反相脉冲时触发的。  
在"高电平"脉冲期间、ePWM 不应切换、而应仅在"低电平"脉冲期间切换。  

在使用数字比较器时、我能够实现我希望的效果。