请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F280039C 主题中讨论的其他器件: C2000WARE、 TMS320F280039C
我的新 LaunchPad-F280039C 存在调试连接问题。 目标配置连接成功、但当我尝试调试 项目时、出现以下错误。 请建议 如何解决此问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的新 LaunchPad-F280039C 存在调试连接问题。 目标配置连接成功、但当我尝试调试 项目时、出现以下错误。 请建议 如何解决此问题。
您好!
由于它是全新的 LAUNCHXL-F280039C、您能否运行其中一个 C2000Ware 示例? 只是希望确保硬件正常。
C:/ti/c2000/C2000Ware_4_02_00_00/driverlib/f28003x/examples/led
确保:

此致、Santosh