This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:LaunchXL-F280039C 无法连接到 XDS110调试器

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280039C, C2000WARE, TMS320F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1174292/launchxl-f280039c-launchxl-f280039c-couldn-t-connect-to-xds110-debugger

器件型号:LAUNCHXL-F280039C
主题中讨论的其他器件: C2000WARETMS320F280039C

我的新 LaunchPad-F280039C 存在调试连接问题。 目标配置连接成功、但当我尝试调试 项目时、出现以下错误。 请建议 如何解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于它是全新的 LAUNCHXL-F280039C、您能否运行其中一个 C2000Ware 示例? 只是希望确保硬件正常。

    C:/ti/c2000/C2000Ware_4_02_00_00/driverlib/f28003x/examples/led

    确保:

    • 切换以构建配置 CPU1_LAUNCHXL_RAM
    • 在项目目标配置中 、TMS320F280039C_LaunchPad.ccxm 处于活动状态
    • 这使用2引脚 cJTAG 模式。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    刚刚从感恩节旅行回来、我根据您的建议尝试了 LED_ex1_blinky 示例、它可以正常工作、让我安心无忧。 我应该能够在这里尝试更多测试。

    感谢您的支持!

    路易