请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F280025C 大家好、在使用通用示例的实验1时、所有三相电流都发生了跳闸区域故障。 逻辑分析仪在 HAL 配置期间未显示 DRV8323RS 的 SOMI 活动。 spruj26.pdf 似乎需要更新图2-1以允许 GPIO29向 DRV8323RS 提供 ENABLE 信号。 S2需要将"SEL1"移至"1"位置。 希望这对其他人有所帮助、建议的更新以橙色显示。