This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280025C:BOOSTXL-DRV8323RS 的通用电机控制 SDK 4.01.00.00示例

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1175239/launchxl-f280025c-universal-motor-control-sdk-4-01-00-00-example-with-boostxl-drv8323rs

器件型号:LAUNCHXL-F280025C

大家好、在使用通用示例的实验1时、所有三相电流都发生了跳闸区域故障。 逻辑分析仪在 HAL 配置期间未显示 DRV8323RS 的 SOMI 活动。  spruj26.pdf 似乎需要更新图2-1以允许 GPIO29向 DRV8323RS 提供 ENABLE 信号。  S2需要将"SEL1"移至"1"位置。  希望这对其他人有所帮助、建议的更新以橙色显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在实验用户指南中找到下面的说明文本。 你是对的。 还应在图中添加注释、我们将进行此更新。 谢谢!

    对于 S2、将左侧开关向上(1)放置、将 GPIO 28和29路由到 BoosterPack 连接器、将右侧开关向上(1)放置、将 GPIO 16和17路由到虚拟 COM 端口。