请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D-Q1 主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-3PHGANINV
您好!
我们为 BLDC 电机控制设计了一个定制板、具有低侧相电流感应和直流总线电压感应功能。 BLDC 电机是否需要相电压测量? 如果是、则相电压测量的目的是什么。
我还参考 了 BOOSTXL-3PHGANINV 原理图、其中有一个分压器电路可将电机相电压调节至3.3V。 但是在(dual_axis 伺服驱动器 FCL_QEP_f2837x)程序中、我没有找到任何具有相电压的逻辑算法。 那么、为什么硬件具有相电压测量功能?
图像- BOOSTXL-3PHGANINV 原理图

谢谢、
Sathish