This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D-Q1:是传感 FOC 控制所需的电机相电压测量

Guru**** 2591890 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-3PHGANINV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1176377/tms320f28379d-q1-is-that-motor-phase-voltage-measurement-required-for-sensored-foc-control

器件型号:TMS320F28379D-Q1
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-3PHGANINV

您好!

   我们为  BLDC 电机控制设计了一个定制板、具有低侧相电流感应和直流总线电压感应功能。  BLDC 电机是否需要相电压测量? 如果是、则相电压测量的目的是什么。

   我还参考 了 BOOSTXL-3PHGANINV  原理图、其中有一个分压器电路可将电机相电压调节至3.3V。 但是在(dual_axis 伺服驱动器 FCL_QEP_f2837x)程序中、我没有找到任何具有相电压的逻辑算法。 那么、为什么硬件具有相电压测量功能?

图像- BOOSTXL-3PHGANINV 原理图

谢谢、

Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、有传感器 FOC 不需要三相电压感应信号。 它适用于 FAST 无传感器 InstaSPIN-FOC 等其他电机控制算法。