This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:使用内部 DCDC 的 VDD 引脚

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1177264/tms320f280049-vdd-pins-using-internal-dcdc

器件型号:TMS320F280049

各位专家、您好!

我使用的 TMS320F280049具有内部生成的 VDD (1.2V 数字逻辑电源)。

根据数据表、应在每个 VDD 引脚上提供一个去耦电容器。

此外、是否需要将电路板上的所有 VDD 引脚连接在一起?

非常感谢您的帮助。

此致
1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    [引用 userid="366517" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1177264/tms320f280049-vdd-pins-using-internal-dcdc、还需要将电路板上的所有 VDD 引脚连接在一起吗?

    如果使用内部生成的 VDD (1.2V)、则严格来说没有必要、因为所有 VDD 引脚都在内部连接在一起。 请参阅以下取自 F28003x 数据表的指南、它也适用于 F28004x 器件(尚未更新)。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    非常感谢您的快速支持。

    许多问候语

    1月