请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049 各位专家、您好!
我使用的 TMS320F280049具有内部生成的 VDD (1.2V 数字逻辑电源)。
根据数据表、应在每个 VDD 引脚上提供一个去耦电容器。
此外、是否需要将电路板上的所有 VDD 引脚连接在一起?
非常感谢您的帮助。
此致
1月
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!
我使用的 TMS320F280049具有内部生成的 VDD (1.2V 数字逻辑电源)。
根据数据表、应在每个 VDD 引脚上提供一个去耦电容器。
此外、是否需要将电路板上的所有 VDD 引脚连接在一起?
非常感谢您的帮助。
此致
1月
您好、Jan、
[引用 userid="366517" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1177264/tms320f280049-vdd-pins-using-internal-dcdc、还需要将电路板上的所有 VDD 引脚连接在一起吗?如果使用内部生成的 VDD (1.2V)、则严格来说没有必要、因为所有 VDD 引脚都在内部连接在一起。 请参阅以下取自 F28003x 数据表的指南、它也适用于 F28004x 器件(尚未更新)。

最棒的
Kevin