Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D
您好!
我们是否有应用手册来帮助您选择晶体或为 TMS320F28388D 器件使用的晶体提供建议? 它们必须是汽车级且支持125°C
谢谢、BR Ralf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D
您好!
我们是否有应用手册来帮助您选择晶体或为 TMS320F28388D 器件使用的晶体提供建议? 它们必须是汽车级且支持125°C
谢谢、BR Ralf
Joseph、
我的客户正在使用以下参数评估晶体。
ABM8AIG - 20.000MHZ-2Z-T,3.2mm x 2.5mm,0.467欧元@1k,CL = 18pF,ESR = 50 Ω,-40至+125°C
ECS-200-12-33Q-JES-TR、3.2mm x 2.5mm、0.51EUR@1k、CL = 12pF、ESR = 60 Ω、-40至+125°C
遗憾的是 、ESR 不在指定的范围内、而是在 DS 中。
是否 可以 将这些晶体与 F28388一起使用、或者您能否提出满足其要求和器件所需 ESR 的晶体?
谢谢 、BR Ralf
您好、Ralph、
查看 C2000器件上晶体的过去特征参数数据、在 20MHz 的基本晶体频率下、最大 ESR 为50欧姆。 我们尚未研究 ESR 超过50欧姆的晶体、因此建议使用 ABM8AIG - 20.000MHZ-2Z-T 或 ABM8AIG - 20.000MHZ-12-1ZT-T (CL=12pF;ESR = 50欧姆)、因为这些器件上的参数与早期评估的晶体一致。 这至少会降低启动问题的风险。
仍然强烈建议在应用板中对晶振进行特性描述、以确保 F28388器件的 XTAL 正常运行、尤其是在极端温度条件下。
此致、
Joseph