This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:晶体

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1174624/tms320f28388d-crystal

器件型号:TMS320F28388D

您好!

我们是否有应用手册来帮助您选择晶体或为 TMS320F28388D 器件使用的晶体提供建议?  它们必须是汽车级且支持125°C

谢谢、BR Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于感恩节假期、主题专家已不在办公室。 我们下周再见。

    谢谢、此致、
    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    没有针对 F2838x 器件晶体选择的特定应用手册、但是数据表的第7.10.3.4节提供了适用于 F28388x 器件的基本晶体参数:

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、  

    我的客户正在使用以下参数评估晶体。

    ABM8AIG - 20.000MHZ-2Z-T,3.2mm x 2.5mm,0.467欧元@1k,CL = 18pFESR = 50 Ω-40至+125°C

    ECS-200-12-33Q-JES-TR、3.2mm x 2.5mm、0.51EUR@1k、CL = 12pFESR = 60 Ω-40至+125°C

    遗憾的是 、ESR 不在指定的范围内、而是在 DS 中。

    是否 可以 将这些晶体与 F28388一起使用、或者您能否提出满足其要求和器件所需 ESR 的晶体?

    谢谢 、BR Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    查看 C2000器件上晶体的过去特征参数数据、在 20MHz 的基本晶体频率下、最大 ESR 为50欧姆。  我们尚未研究 ESR 超过50欧姆的晶体、因此建议使用  ABM8AIG - 20.000MHZ-2Z-T 或 ABM8AIG - 20.000MHZ-12-1ZT-T (CL=12pF;ESR = 50欧姆)、因为这些器件上的参数与早期评估的晶体一致。  这至少会降低启动问题的风险。

    仍然强烈建议在应用板中对晶振进行特性描述、以确保 F28388器件的 XTAL 正常运行、尤其是在极端温度条件下。

    此致、

    Joseph