This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:Code Composer Studio

Guru**** 2590290 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1178031/tms320f28335-code-composer-studio

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

使用 CCS10.2在控制台窗口中运行简单 ePWM 块时出错。 社区成员、请建议解决此问题。  


****为项目 PWM_ADC_WRAW 构建配置版本****

"C:\\ti\\ccs1020\\ccs\\utils\bin\\gmake"-k all

subdir_rules.mk:9:目标'D 2833x_adc_cal.obj'的配方失败
Process_begin:CreateProcess (C:\Users\ARSALAN\AppData\Local\Temp\make23284-1.bat、C:\Users\ARSALAN\AppData\Local\Temp\make2324-1.bat、...) 失败。

gmake:***[DSP2833x_ADC_cal.obj]错误2.
subdir_rules.mk:16:目标"D" 2833x_CodeStartBranch.obj"的配方失败
Process_begin:CreateProcess (C:\Users\ARSALAN\AppData\Local\Temp\make23284-2.bat、C:\Users\ARSALAN\AppData\Local\Temp\make23284-2.bat、...) 失败。

gmake:***[DSP2833x_CodeStartBranch.obj]错误2.
subdir_rules.mk:23:目标'D 2833x_CpuTimers.obj'的配方失败
Process_begin:CreateProcess (C:\Users\ARSALAN\AppData\Local\Temp\make23284-3.bat、C:\Users\ARSALAN\AppData\Local\Temp\make2324-3.bat、...) 失败。

gmake:***[DSP2833x_CpuTimers.obj]错误2.
subdir_rules.mk:30:目标"D" 2833x_dma.obj 的配方失败
Process_begin:CreateProcess (C:\Users\ARSALAN\AppData\Local\Temp\make23284-4.bat、C:\Users\ARSALAN\AppData\Local\Temp\make2324-4.bat、...) 失败。

gmake:***[DSP2833x_DMA.obj]错误2.
subdir_rules.mk:37:目标"D" 2833x_DefaultIsr.obj"的配方失败
Process_begin:CreateProcess (C:\Users\ARSALAN\AppData\Local\Temp\make23284-5.bat、C:\Users\ARSALAN\AppData\Local\Temp\make2324-5.bat、...) 失败。

gmake:***[DSP2833x_DefaultIsr.obj]错误2.
subdir_rules.mk:44:目标"D" 2833x_GlobalVariableDefs.obj"的配方失败
Process_begin:CreateProcess (C:\Users\ARSALAN\AppData\Local\Temp\make23284-6.bat、C:\Users\ARSALAN\AppData\Local\Temp\make2324-6.bat、...) 失败。

gmake:***[DSP2833x_GlobalDefVariable.obj]错误2.
subdir_rules.mk:51:目标"D" 2833x_Memcopy.obj"的配方失败
Process_begin:CreateProcess (C:\Users\ARSALAN\AppData\Local\Temp\make23284-7.bat、C:\Users\ARSALAN\AppData\Local\Temp\make2324-7.bat、...) 失败。

gmake:***[DSP2833x_Memcopy.obj]错误2.
subdir_rules.mk:58:目标"D" 2833x_PIECTRL.obj"的配方失败
Process_begin:CreateProcess (C:\Users\ARSALAN\AppData\Local\Temp\make23284-8.bat、C:\Users\ARSALAN\AppData\Local\Temp\make2324-8.bat、...) 失败。

gmake:***[DSP2833x_PIECTRL.obj]错误2.
subdir_rules.mk:65:目标"D" 2833x_PieVect.obj"的配方失败
Process_begin:CreateProcess (C:\Users\ARSALAN\AppData\Local\Temp\make23284-9.bat、C:\Users\ARSALAN\AppData\Local\Temp\make23284-9.bat、...) 失败。

gmake:***[DSP2833x_PieVect.obj]错误2.
subdir_rules.mk:72:目标'D 2833x_sysctrl.obj'的配方失败
Process_begin:CreateProcess (C:\Users\ARSALAN\AppData\Local\Temp\make2324-a.bat、C:\Users\ARSALAN\AppData\Local\Temp\make2324-a.bat、...) 失败。

gmake:***[DSP2833x_SYSCTRL.obj]错误2.
subdir_rules.mk:79:目标"D" 2833x_usDelay.obj"的配方失败
Process_begin:CreateProcess (C:\Users\ARSALAN\AppData\Local\Temp\make23284-b.bat、C:\Users\ARSALAN\AppData\Local\Temp\make23284-b.bat、...) 失败。

gmake:***[DSP2833x_usDelay.obj]错误2.
subdir_rules.mk:86:目标"mw_c28xGPIO.obj"的配方失败
Process_begin:CreateProcess (C:\Users\ARSALAN\AppData\Local\Temp\make23284-c.bat、C:\Users\ARSALAN\AppData\Local\Temp\make23284-c.bat、...) 失败。

gmake:***[MW_c28xGPIO.obj]错误2.
subdir_rules.mk:93:目标"mw_c28xGlobalInterrupts.obj"的配方失败
Process_begin:CreateProcess (C:\Users\ARSALAN\AppData\Local\Temp\make23284-d.bat、C:\Users\ARSALAN\AppData\Local\Temp\make23284-d.bat、...) 失败。

gmake:***[MW_c28xGlobalInterrupts.obj]错误2.
subdir_rules.mk:100:目标"mw_c28xx_board.obj"的配方失败
Process_begin:CreateProcess (C:\Users\ARSALAN\AppData\Local\Temp\make2324-e.bat、C:\Users\ARSALAN\AppData\Local\Temp\make2324-e.bat、...) 失败。

gmake:***[mw_c28xx_board.obj]错误2.
subdir_rules.mk:107:目标"mw_c28xx_cSL.obj"的配方失败
Process_begin:CreateProcess (C:\Users\ARSALAN\AppData\Local\Temp\make23284-f.bat、C:\Users\ARSALAN\AppData\Local\Temp\make23284-f.bat、...) 失败。

gmake:***[MW_c28xx_CSL.obj]错误2.
subdir_rules.mk:114:目标"mw_c28xx_wm.obj"的配方失败
Process_begin:CreateProcess (C:\Users\ARSALAN\AppData\Local\Temp\make23284-10.bat、C:\Users\ARSALAN\AppData\Local\Temp\make23284-10.bat、...) 失败。

gmake:***[MW_c28xx_PWM.obj]错误2.
subdir_rules.mk:121:目标'PWM_ADC_粗糙.obj'的配方失败
Process_begin:CreateProcess (C:\Users\ARSALAN\AppData\Local\Temp\make23284-11.bat、C:\Users\ARSALAN\AppData\Local\Temp\make23284-11.bat、...) 失败。

gmake:***[PWM_ADC_Roug.obj]错误2.
subdir_rules.mk:128:目标'c2833xBoard_Realtime_Support.obj'的配方失败
Process_begin:CreateProcess (C:\Users\ARSALAN\AppData\Local\Temp\make23284-12.bat、C:\Users\ARSALAN\AppData\Local\Temp\make23284-12.bat、...) 失败。

gmake:***[c2833xBoard_Realtime_Support.obj]错误2.
subdir_rules.mk:135:目标'c2833xSchedulerTimer0.obj'的配方失败
Process_begin:CreateProcess (C:\Users\ARSALAN\AppData\Local\Temp\make23284-13.bat、C:\Users\ARSALAN\AppData\Local\Temp\make2324-13.bat、...) 失败。

gmake:***[c2833xSchedulerTimer0.obj]错误2.
subdir_rules.mk:142:目标'ERT_main.obj 的配方失败
Process_begin:CreateProcess (C:\Users\ARSALAN\AppData\Local\Temp\make23284-14.bat、C:\Users\ARSALAN\AppData\Local\Temp\make23284-14.bat、...) 失败。

gmake:***[ERT_main.obj]错误2.
subdir_rules.mk:149:目标'profiler_Support.obj'的配方失败
Process_begin:CreateProcess (C:\Users\ARSALAN\AppData\Local\Temp\make23284-15.bat、C:\Users\ARSALAN\AppData\Local\Temp\make23284-15.bat、...) 失败。

gmake:***[profiler_Support.obj]错误2.
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是哪个 CCS 版本? C2000Ware SDK 的版本是什么?

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经更改了我的笔记本电脑、现在 CCS 是10.1.0.00010版。 该文件(PWM_ADC_Rough)由 Simulink 生成。 使用此版本的 CCS、我可以构建除调试之外的所有程序。 现在我遇到了调试问题。

    请参见图片。

    关于 SDK、您能告诉我们如何检查 SDK 版本吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    因为它是 Simulink 生成的代码、所以您应该将问题发布在 MathWorks 支持论坛上。 我们不熟悉 Simulink 生成的代码。 但是、看看您的错误、我建议您执行以下步骤。

    请看第二张图片。 它需要用于目标配置的 CCXML 文件。

    打开 CCS 菜单视图->目标配置

    右键单击并选择"New Target Configuration"

    添加新的 CCS XML 后、请按照图片中所示为目标配置该 XML。 保存文件。

    保存后、关闭目标配置文件。

    现在选择目标配置文件、然后右键单击并启动目标配置

    然后选择 C28x、右键单击以连接目标。

    连接目标后、转到 CCS 菜单 Run -> Load -> Load 可执行文件、然后浏览到您的 Out 文件。 它将输出文件下载到目标并在 main()函数处停止。 您可以在此处进一步调试。

    希望这对您有所帮助。

    此致、Santosh