This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28033:TMS320F28033

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TMS320F28033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/586286/tms320f28033-tms320f28033

器件型号:TMS320F28033
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

尊敬的支持团队:

在我们的当前产品中、我们使用 TMS320F28033PNT

我们面临目标连接错误。  连接到目标时出错(错误1015 @0x0)。 已检查 JTAG 连接和信号并发现正常。

CCS 版本为6.2和 JTAG xds100V2。

请帮助解决问题。

谢谢、此致、

Rani A. Sonawane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您遇到了什么错误? 请附上来自 CCS 的错误消息的屏幕截图。

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rani、

    这些错误有时会通过重启 CCS 而消失。 如果仍然出现错误、请在"Target Configuration"窗口下执行"Test Connection"并与我们共享结果窗口。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查附加的图像。

    此致、

    Rani。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生、我们通过重新启动 CCS、目标板等尝试了多次此连接 请检查随附的错误图像。

    此致、

    Rani。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rani、

    您是否尝试从 controlSUITE 导入示例项目?

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,导入 controlSUITE 项目我尝试过此操作,但仍然发生相同的错误,已附加图像。

    此致、

    Rani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、现在非常清楚的是、故障要么在调试器端、要么在 MCU 端 您可以尝试更换 MCU 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们为 TMS320F28033下了订单、 它可能会在下周收到、更换后、我将通知结果。

    此致、

    Rani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒的拉尼! 随时向我们提供最新信息。

    祝您好运、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更换 DSP TMS320F28033后,它连接。

    但是、更换每种此类卡上的 DSP 是不可行的、需要了解根本原因。

    谢谢、此致、

    Rani。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Rani Sonawane"]更换 DSP TMS320F28033后,它便已连接。

    很棒!

    [引用 user="Rani Sonawane"]但在每张此类卡上更换 DSP 是不可行的,需要了解根本原因。[/引用]

    如果编程时擦除过程中断(电源故障或调试器断开连接)、控制器可能会被永久锁定。

    此外、如果您错误地对 CSM 密码进行编程、则需要使用相同的密码解锁控制器、否则您将不断收到这些错误消息。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rani、

    我建议您尝试"等待"引导模式。 通过使用此模式、您应该能够在 ECSL 逻辑中断 JTAG 连接之前连接到器件。 建立 JTAG 连接后、您可以尝试解锁器件。 您是否已经尝试过此选项?

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供"等待"引导模式步骤的过程。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rani、

     TMS320x2803x Piccolo 引导 ROM 参考指南(修订版 B) (PG:16)中已经提供了此信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rani、


    此处介绍了根据仿真器是否已连接而进入等待引导模式的过程。 有关更多详细信息、请参阅 www.ti.com/.../sprugo0b.pdf

    当处于独立引导中时(当仿真器未连接时)、GPIO37应该被拉高并且 GPIO34应该被拉低

    连接仿真器时、设置0xD00 = 0x55AA 并设置0xD01 = 0x2以进入等待引导模式。


    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    配置"等待"引导模式后、器件获取解锁并成功下载固件。

    非常感谢您的支持。

    此致、

    Rani

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rani、

    相关知识。 请关闭此帖子吗?