This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的支持团队:
在我们的当前产品中、我们使用 TMS320F28033PNT
我们面临目标连接错误。 连接到目标时出错(错误1015 @0x0)。 已检查 JTAG 连接和信号并发现正常。
CCS 版本为6.2和 JTAG xds100V2。
请帮助解决问题。
谢谢、此致、
Rani A. Sonawane
[引用 user="Rani Sonawane"]更换 DSP TMS320F28033后,它便已连接。
很棒!
[引用 user="Rani Sonawane"]但在每张此类卡上更换 DSP 是不可行的,需要了解根本原因。[/引用]
如果编程时擦除过程中断(电源故障或调试器断开连接)、控制器可能会被永久锁定。
此外、如果您错误地对 CSM 密码进行编程、则需要使用相同的密码解锁控制器、否则您将不断收到这些错误消息。
此致、
Gautam
您好!
配置"等待"引导模式后、器件获取解锁并成功下载固件。
非常感谢您的支持。
此致、
Rani
Rani、
相关知识。 请关闭此帖子吗?