This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:独立运行问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/586759/tms320f28035-stand-alone-running-problem

器件型号:TMS320F28035
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好!

我的代码使用 XDS100仿真器运行并进入实时调试模式。

但我无法在独立模式下运行代码。

上电复位时、TDO=1和 GPIO34=1以从闪存引导。

具有下拉电阻的 TRST 处于低电平状态。

进入主例程后禁用 Wotchdog。

那么、在上电复位后、代码定量在独立应用中启动的原因是什么?  

void DeviceInit (void)

WDogDisable();//初始禁用看门狗
DINT;//全局禁用所有中断
IER = 0x0000;//禁用 CPU 中断
IFR = 0x0000;//清除所有 CPU 中断标志

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这取决于您要用于项目的链接器文件。
    尝试从控制套件中使用此项目、并检查它是否正常工作
    "C:\ti\controlSUITE\device_support\f2803x\v130\DSP2803x_examples_ccsv5\flash_programming"
    如果它工作正常、则无需更改链接器命令文件。

    此致、
    密尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看以下帖子是否有助于解决此问题-

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否解决了该问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过将"DSP2803x_CodeStartBranch.asm"文件添加到工程中可以解决问题。

    谢谢。