请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28035 Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
您好!
我的代码使用 XDS100仿真器运行并进入实时调试模式。
但我无法在独立模式下运行代码。
上电复位时、TDO=1和 GPIO34=1以从闪存引导。
具有下拉电阻的 TRST 处于低电平状态。
进入主例程后禁用 Wotchdog。
那么、在上电复位后、代码定量在独立应用中启动的原因是什么?
void DeviceInit (void)
{
WDogDisable();//初始禁用看门狗
DINT;//全局禁用所有中断
IER = 0x0000;//禁用 CPU 中断
IFR = 0x0000;//清除所有 CPU 中断标志
此致、