This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-HC-C2-KIT:紧急!

Guru**** 2588665 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, MOTORWARE, INSTASPIN-BLDC, DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/592126/drv8301-hc-c2-kit-urgent

器件型号:DRV8301-HC-C2-KIT

大家好、我已经订购了两个 DRV8301-HC-C2-KIT。  我已经有了几个月的时间了、我仍然无法打开 instaspin 软件进行编程。  我有一个 MacBook Pro、它告诉我它无法打开 Windows 程序。  我下载了 winebottler、该程序应将任何 Windows 程序更改为 Mac 应用程序。  它仍然无法执行它。  它告诉我、由于格式原因、此程序无法打开。  我需要能够在 Mac 上打开的 instapin 程序...我已经尝试了一切。  这对我来说是一个非常紧迫的问题,因为我有一个严重的最后期限。  请尽快帮助。

谢谢、

Tim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这样做是否有帮助: processors.wiki.ti.com/.../MacOS_X_CCSv6
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否从 processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS 下载了 Mac OS 安装程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS 上还有一个离线 Mac OS 安装程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉... 我认为您正在尝试安装 CCS。

    您是否下载了 controlSUITE-ZIP 文件。 然后在 processors.wiki.ti.com/.../ControlSUITE_Linux_Installation 上尝试 Linux 安装方法

    您是否可以访问 Windows 计算机。 如果是这样、您可以将其安装在该计算机上、然后将文件复制到 Mac 计算机上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、以下 wiki 似乎建议了我在 Windows 上安装 controlSUITE 并将文件复制到 Mac 中的内容、即

     来自 processors.wiki.ti.com/.../MacOS_X_CCSv6_Beta:

    使用 TI 软件包

    • MSPWare 当前在 CCS App Center 中不可用、但可以从 http://www.ti.com/tool/MSPWARE 单独下载和安装。 此处提供了特定于 MacOS 的安装程序。
    • 其他软件包(TivaWare、controlSUITE、BLE Stack 等)没有 Mac 安装程序。 您可以在 Windows 上安装软件并将内容复制到 Mac。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    您是否能够找到一台 Windows 计算机来打开.exe?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我确实得到了一台 Windows 计算机,但程序只显示了 txt 页,并且不会加载任何程序。  我再次与 Jim Dennison 谈过这个问题、他告诉我我必须下载 CCS 才能打开程序。  我下载了 CCS、但 CCS 不会打开。  它要求我找到一个打开它的程序、但我的计算机上的任何程序都不会打开它、如果我要求它在互联网上寻找一个程序、它会给我随机选择、甚至是家用存储库。  请帮助。  我需要这种方式才能在今天对这些内容进行编程。

    谢谢、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要将.exe 添加到文件名的末尾。

    在执行此操作之前、请确保已知文件类型的扩展名不会被隐藏。 您可以通过在 Windows 资源管理器中选择“工具”->“文件夹选项”->“查看”来执行此操作,并确保未选中“隐藏已知文件类型的扩展名”。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另外,您可能希望在安装程序之前禁用防病毒软件。 如果您的 Web 安装有任何问题、您可能需要下载离线安装程序。
    斯蒂芬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何将.exe 添加到文件名? 我现在已经下载了 motorware、CCS、MSP430 ware、禁用了防病毒程序、但我仍然无法打开其中的任何一个。 我只需要打开 instaspin 程序、就可以对这些昂贵的器件进行编程。 我收到的下载建议中没有一项实际上可行。 什么程序将打开其中的任何一个? 现在我很困惑、为什么这不仅仅是一个打开的简单程序。 TI 声称、使用 instaspin 对这些器件进行编程需要20秒。 如何打开程序?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需右键单击该文件并选择"rename (重命名)"。 但是、请确保已启用已知文件类型的扩展名、如上所述。

    斯蒂芬。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定为什么下载时没有.exe 扩展名。 有时我会遇到这种情况。 您可能希望再次尝试下载、但首先删除现有文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定您对 Windows 的了解程度如何、因此我要提到、要删除该文件、您需要单击该文件并从键盘中选择"删除"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚才下载了 Web 安装程序、并使用.exe 扩展名下载了该程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、您好!

    您是否能够使其正常工作?

    斯蒂芬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Steven、我在删除最后一个后再次尝试下载它、但仍然没有 exe、当我使用.exe 重命名它时、它仍然不执行任何操作。 它不会随该 exe 一起下载。 我尝试了四次。 我无法再附加我在本论坛上所看到的内容。 似乎没有选项可供选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    我无法让 CCS 在 Windows 计算机上打开或执行任何操作...我返回到 Mac。  我在 Mac 上下载了 CCS。  但我仍然无法获取 Motorware 或 controlSUITE。  所有三个程序均已安装、但没有 instaspin 软件可以对这些套件进行编程。  我该从这里做什么?

    谢谢、Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、您好!

    那么、您是否能够在 MAC 上安装 CCS?

    我不熟悉 instaspin 软件。 它是您需要编译的可执行文件还是项目? 请描述您的设置。

    谢谢、
    斯蒂芬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您公司的网络安全可能会以某种方式禁用或修改 CCS 安装可执行文件;但是、文件大小似乎是正确的。  可能只是删除了 exe 扩展名。  是否确定在双击可执行文件时已禁用防病毒程序。  我知道 Avast 病毒有禁用防病毒的时间限制。  防病毒和/或防火墙可能会阻止可执行文件运行。

    此外、您是否确保"隐藏已知文件类型的文件扩展名"未选中。

    无论如何、您似乎能够安装 MAC CCS、因此这可能无关紧要。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在控制套件中找到了与您的套件关联的以下目录:
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV830x-HC-C2-KIT_V105\InstaSPIN_BLDC
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV830x-HC-C2-Kit_V105\PM_Sensorless
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV830x-HC-C2-KIT_V105\Gui_project_InstaSPIN_BLDC
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV830x-HC-C2-KIT_V105\~GUI
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV830x-HC-C2-KIT_V105\~DRV830x-HC-EVM-HWdevPkg
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV830x-HC-C2-Kit_V105\~文档

    您找到了这些目录吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    您是否已使其正常工作?

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    我不确定您要求我做什么。  这是您希望我下载的另一个下载吗?  我有 controlSUITE、motorware 和 CCS、但它们都没有实际的 instaspin 程序对它们进行编程。  如何获取套件的 INSTASPIN?  我在这里真的需要帮助、这应该是如此简单、以至于需要20秒的编程时间。  这就是我购买这些产品的原因。  我在下载任何程序或使其运行方面从未遇到过任何问题。  这是一场噩梦。  我有一个严格的最后期限,没有任何建议帮助了。  此时我不知道该怎么办。

    请帮助。

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有获得任何东西来启动 instaspin 程序。 安装 CCS 后该怎么办? 如何使其运行 controlSUITE 或 motorware? 我很困惑、现在我已经下载了三个不同的程序、到目前为止没有一个程序。 为什么我不能只下载 Instaspin 对这些进行编程、并使其正常工作? 我该如何处理 CCS?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    我对该开发套件或 instaspin 一无所知。 您是否能够安装 controlSUITE? www.ti.com/.../controlsuite 上有一个控制套件离线安装程序。 它具有我之前发布的那些目录。 这些目录包含可使用 CCS 编译的工程。 构建程序后、您可以将其下载到您的套件中。 我认为该套件可能已经在电路板上构建了一个 xds100v2 (即 JTAG 仿真器)、该套件附带一根 USB 电缆、您可以使用该电缆对套件进行编程。

    这些目录还包含有关套件的其他信息。 对我来说、在网上发布这些目录的内容并不是很好、因为它们需要一个导出协议。

    我将向 TI 的某个人发送一条消息、以进一步帮助您。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    启动 CCS 后,转到文件->导入并选择包含所需项目的目录。 将项目导入到 CCS 中。

    我现在不在我的工作计算机上、因此我无法为您提供太多的信息、但是、请尝试在其中一个菜单项中找到 Build 以构建项目。 构建项目后、您将需要对其进行调试。

    斯蒂芬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    选择导入后、选择 CCS 项目、然后选择下一步。 然后、浏览至包含项目的目录并选择完成。

    导入项目后,选择 Project->Build。

    CCS 完成构建后,依次选择“文件”>“新建”->“目标配置文件”,然后选择“完成”。 选择 XDS100V2作为连接、然后从列表中选择您的目标。

    将 USB 电缆连接到套件、然后选择 Run->Debug (在执行此操作之前、请确保 CCS 处于 CCS 编辑模式(而不是 CCS 调试模式)、如 CCS 窗口右上角所示。)

    您可以通过从同一对话框窗口中选择测试连接来测试目标连接。



    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您已经阅读了以下内容: www.ti.com/.../sprabn7.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该文档说您应该使用 XDS100V1而不是 XDS100V2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、
    我不知道你现在被困在哪里,但你的这条评论给我带来了一些危险信号
    "为什么我不能只下载 Instaspin 对这些进行编程、并使其正常工作? 我该如何处理 CCS?"

    这不是它的工作方式。 此解决方案是一种算法和控制系统、您可以使用其他控制软件和系统软件来实现。 这不会将您的电机插入电路板、而是通过磁力实现您所需的一切。

    这是控制系统工程师创建嵌入式电机控制系统的起点。

    CCS 是用于创建嵌入式软件项目的开发环境。 controlSUITE 是一个分发包、其中包含示例软件项目、其他软件组件和示例、供您充分利用、并提供相关文档。

    MotorWare 与 controlSUITE 类似、但特定于我们的 InstaSPIN-FOC 和-MOTION 解决方案。 您的 EVM 不支持这些解决方案、因此无需考虑这个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    我一直在浏览包含项目的目录。  我只需要打开 instaspin。  我没有任何有意义的项目可以导入这个项目。  我是否需要选择 motorware?  还是 controlSUITE?  还是两者都有?  我要导入什么"项目以打开 instaspin 程序以便对控制器进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对您的套件或 instaspin 不太熟悉、因此 ChristiClearman 将会是您的最佳选择。

    使用 www.ti.com/.../sprabn7.pdf 并刷写 C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV830x-HC-C2-Kit_v105\~GUI 目录中的 InstaSPIN-BLDC_Gui_DRV8301_v104.out 文件。 第2.2节(从第3页开始)介绍了如何刷写输出文件。 然后在同一目录中运行 InstaSPIN-BLDC_GUI_DRV83xx_v104.exe。

    斯蒂芬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    InstaSPIN-BLDC_GUI_DRV83xx_v104.exe 是 Windows 可执行文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我到底选择了什么导入到 CCS 中?  它不允许我继续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是与 InstaSPIN-BLDC GUI 配合使用的二进制文件的源项目
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV830x-HC-C2-KIT_V105\Gui_project_InstaSPIN_BLDC

    这是 InstaSPIN-BLDC 基准项目的源代码、您可以从开发自己的项目开始(这也有一个包含用户指南的 docs 文件夹)

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV830x-HC-C2-KIT_V105\InstaSPIN_BLDC

    这里还有一些有关 InstaSPIN-BLDC 的其他实验/培训
    www.ti.com/.../instaspin-bldc


    祝你好运
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这肯定不是控制套件目录。 它看起来是 Windows 根目录(C:)和所有驱动器的列表的组合。 但是、Program Files 文件夹非常稀疏。

    我认为 controlSUITE 通常安装在 C:\ti\controlSUITE 中、但这并不会显示在您的 drive_c 中

    您如何在 MacBook Pro 上显示这些目录?

    instaspin GUI 示例的输出文件包含在 C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV830x-HC-C2-Kit_V105\~GUI 目录中。

    斯蒂芬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您无法访问 Windows、可能应该尝试在 VirtualBox (www.virtualbox.org/.../Downloads 并选择 OS X 主机)上运行 Linux

    另请参见 processors.wiki.ti.com/.../ControlSUITE_Linux_Installation。

    斯蒂芬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、您好!

    您是否已使其正常工作?

    斯蒂芬