This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280025C:TIDA-010062 SFRA 波特图曲线问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1177559/launchxl-f280025c-tida-010062-sfra-bode-plot-curve-issue

器件型号:LAUNCHXL-F280025C
主题中讨论的其他器件:SFRA

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

如上图所示、SFRA 上的波特图曲线非常振荡。 可能的原因是什么?如何解决? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、  

    主题专家 本周已不在办公室。 请预计延迟回复。  

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    您的客户是否遵循 SDK 用户指南/代码中的 SFRA 设置? 注入的振幅不同于用户指南中图3.16中的振幅。

    请按照 SDK 版本中的设置进行操作。

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduet7e/tiduet7e.pdf?ts=1670357950207&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTIDA-010062

    谢谢、

    Qing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qing、

    感谢您的支持。

    [引用 userid="509968" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1177559/launchxl-f280025c-tida-010062-sfra-bode-plot-curve-issue/4433852 #4433852"]注入的振幅

    注入振幅究竟指什么?

    测试期间的输入电压约为90V、用户指南中的输入电压未达到220V、但设置相同。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    SFRA 的基波如下 所示。 这是一种在电路行为之上的小信号注入。  屏幕截图中注入的小信号幅度为0.01、而在用户指南的图3-16中、该值为0.02。 注入的幅度会影响扫描结果以及电路工作点和容差。  我不确定在代码方面是否存在其他差异。

    就硬件而言、您的客户是在使用我们的硬件还是有自己的硬件? 实际上、最好让他们在所描述的测试条件(电压/功率电平)下完全遵循用户指南。  

    https://www.ti.com/lit/ug/spruhz5a/spruhz5a.pdf?ts=1670511005531&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢、

    Qing