主题中讨论的其他器件:SFRA
大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

如上图所示、SFRA 上的波特图曲线非常振荡。 可能的原因是什么?如何解决? 谢谢。
此致、
樱桃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

如上图所示、SFRA 上的波特图曲线非常振荡。 可能的原因是什么?如何解决? 谢谢。
此致、
樱桃
您好、Cherry、
您的客户是否遵循 SDK 用户指南/代码中的 SFRA 设置? 注入的振幅不同于用户指南中图3.16中的振幅。
请按照 SDK 版本中的设置进行操作。
谢谢、
Qing
您好、Qing、
感谢您的支持。
[引用 userid="509968" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1177559/launchxl-f280025c-tida-010062-sfra-bode-plot-curve-issue/4433852 #4433852"]注入的振幅注入振幅究竟指什么?
测试期间的输入电压约为90V、用户指南中的输入电压未达到220V、但设置相同。
谢谢、此致、
樱桃
樱桃
SFRA 的基波如下 所示。 这是一种在电路行为之上的小信号注入。 屏幕截图中注入的小信号幅度为0.01、而在用户指南的图3-16中、该值为0.02。 注入的幅度会影响扫描结果以及电路工作点和容差。 我不确定在代码方面是否存在其他差异。
就硬件而言、您的客户是在使用我们的硬件还是有自己的硬件? 实际上、最好让他们在所描述的测试条件(电压/功率电平)下完全遵循用户指南。
谢谢、
Qing