This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320F2812-EP:热阻值

Guru**** 2670045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1178172/sm320f2812-ep-thermal-resistance-values

器件型号:SM320F2812-EP

您好!

你好。

我想询问该组件的热阻(具体而言是 Theta_jc_bottom)。 我还有一个问题。 此组件是否可以顶部冷却? 如果是、从结点到外壳顶部的 Theta_jc 值是多少?

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中似乎没有信息、尽管信息位于目录中。 我会询问、但不要指望很快解决。  

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能来自封装工程、但很惊讶它没有出现在封装工程中。  

    商业数据表中包含相关信息。 www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f2812.pdf? 请参阅第8.7至8.9节

    我相信 EP 和商用之间的差异将是键合线类型、这不会影响热性能。