This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:查询26.4时基(TB)子模块

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1178804/tms320f28388d-query-about-26-4-time-base-tb-submodule

器件型号:TMS320F28388D

大家好、

问题1.

是否应将其更改为'B-1'?

根据寄存器的定义、假设 A 为 ePWM0、所需的链路为 ePWM3、即 B=3、那么写入 A 的链路寄存器的值应为2 (B 减1)、而不是 B+1

问题2.

"26.4.3.4 ePWM 同步选择"一章只有一个"表26-3。 ePWM 同步选择"、但其说明为"表26-3指定了 ePWM 同步输入和输出的源。" 它描述的是"输入"还是"输出"?

下图是 EPWMSYNCINSEL  寄存器的定义。

表26-3 与  EPWMSYNCINSEL  寄存器之间是否有任何连接?

我无法完全按照表26-3的描述进行操作。

此致、

凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katherine、

    感谢您指出这些问题!  对于您的第一个问题、是的、这应该是 B-1。 对于第二个问题、表26-3应参考 EPWMSYNCINSEL.SEL 寄存器的字段说明、内容应与该说明相同、但似乎未正确更新以反映此情况。

    对于这两个问题、我提交了一个 TT 以解决这些问题。

    再次感谢、

    Jason Osborn