请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 大家好、

问题1.
是否应将其更改为'B-1'?

根据寄存器的定义、假设 A 为 ePWM0、所需的链路为 ePWM3、即 B=3、那么写入 A 的链路寄存器的值应为2 (B 减1)、而不是 B+1
问题2.
"26.4.3.4 ePWM 同步选择"一章只有一个"表26-3。 ePWM 同步选择"、但其说明为"表26-3指定了 ePWM 同步输入和输出的源。" 它描述的是"输入"还是"输出"?

下图是 EPWMSYNCINSEL 寄存器的定义。

表26-3 与 EPWMSYNCINSEL 寄存器之间是否有任何连接?
我无法完全按照表26-3的描述进行操作。
此致、
凯瑟琳