This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:SCI 串行端口#39的编程引导模式加载失败

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1178839/tms320f28034-the-loading-of-sci-serial-port-s-programming-boot-mode-failed

器件型号:TMS320F28034

大家好、

*** PLEASE RESET TARGET IN SCI BOOT-LOADER MODE ***
Connecting with target (autobaud)... OK.
Bootloading... failed (invalid echo)!

共有5块电路板。 我使用 USB 切换到网络端口模块对 程序进行编程。 C2Prog V1.9软件只能对两个板进行正常编程、而其他三个板都有此问题。 SCI 引导模式的高低电平也 根据数据表进行了设置、并且硬件电路也被检查。 没有错误焊接或错误焊接的问题、芯片的电压正常。 请告诉我如何解决此问题吗? 我应该检查哪个部件?

图中最后两句突出显示的句子表明 、如果芯片在擦除和编程过程中发生欠压或电源中断、芯片密码  将被损坏并被永久锁定。 当我下载程序时、我使用 USB 为芯片供电。 当我下载程序时、出现了此线程开头提到的问题。 (
引导加载... 失败(回波无效)!) 我已拔下 USB 并再次插入。 我想知道这是否会导致芯片永久锁定?

此致、

凯瑟琳