请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28034 大家好、
*** PLEASE RESET TARGET IN SCI BOOT-LOADER MODE *** Connecting with target (autobaud)... OK. Bootloading... failed (invalid echo)!
共有5块电路板。 我使用 USB 切换到网络端口模块对 程序进行编程。 C2Prog V1.9软件只能对两个板进行正常编程、而其他三个板都有此问题。 SCI 引导模式的高低电平也 根据数据表进行了设置、并且硬件电路也被检查。 没有错误焊接或错误焊接的问题、芯片的电压正常。 请告诉我如何解决此问题吗? 我应该检查哪个部件?

图中最后两句突出显示的句子表明 、如果芯片在擦除和编程过程中发生欠压或电源中断、芯片密码 将被损坏并被永久锁定。 当我下载程序时、我使用 USB 为芯片供电。 当我下载程序时、出现了此线程开头提到的问题。 (
引导加载... 失败(回波无效)!) 我已拔下 USB 并再次插入。 我想知道这是否会导致芯片永久锁定?
此致、
凯瑟琳
这是客户屏幕截图的英文版本。 这些段落摘自第39页。