大家好、我在使用 xds200 JTAG 器件连接到该处理器时遇到了问题。
尝试修复此问题时、我们发现一个事件 ID 为442的警告、该事件发生在仿真器和用户串行端口驱动程序上。
我的同事的设备上没有警告、这是我们可以解决的最远问题。
我们尝试重新安装驱动程序,并卸载和安装较新的驱动程序,但两者都没有解决问题。
感谢您的帮助、谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我在使用 xds200 JTAG 器件连接到该处理器时遇到了问题。
尝试修复此问题时、我们发现一个事件 ID 为442的警告、该事件发生在仿真器和用户串行端口驱动程序上。
我的同事的设备上没有警告、这是我们可以解决的最远问题。
我们尝试重新安装驱动程序,并卸载和安装较新的驱动程序,但两者都没有解决问题。
感谢您的帮助、谢谢!
为了便于参考、我们尝试了不同的处理器/板以及不同的 xds200 USB 转 JTAG 电缆、它似乎跟随笔记本电脑。 xds200和开发板适用于我们的其他人、因此这似乎是 Garrett 所指出的一个驱动器问题。
在我的计算机上、'XDS2xx Emulator CDC Serial Port 的事件显示事件 ID UserPnp 20003、Kernel-PnP 440和 Kernel-PnP 430、我没有遇到连接问题。
您好!
是否可以重新安装 FTDI 驱动程序?
此致、Santosh
您好、Grett、
这是您要连接的外部 XDS200调试探针、对吧?
请勿连接到目标。 只需将 XDS200连接到 USB 端口、您是否可以发送 Windows 设备管理器的图片? 是否枚举? 连接 xds200时、Windows 是否看到 USB 总线活动?
如果未枚举、您可以尝试其他 USB 端口或您拥有的其他 USB 电缆。 您提到它可以在其他笔记本电脑上工作、因此它不是 XDS200和电缆。 它必须是笔记本电脑上的 USB 驱动程序或 USB 端口。
您使用的是哪个操作系统/版本? 什么是 CCS 版本?
此致、Santosh
您好、Grett、
您是否尝试使用其他笔记本电脑进行连接? 您的同事在哪里工作、他们是否也在使用 Windows 11?
您可以按照此页面上的说明更新固件、并查看其是否解决了问题
此致、Santosh