This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384S:CAN#39;t 将 xds200 USB 调试器连接到处理器

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1177783/tms320f28384s-can-t-connect-xds200-usb-debugger-to-processor

器件型号:TMS320F28384S

大家好、我在使用 xds200 JTAG 器件连接到该处理器时遇到了问题。

尝试修复此问题时、我们发现一个事件 ID 为442的警告、该事件发生在仿真器和用户串行端口驱动程序上。

我的同事的设备上没有警告、这是我们可以解决的最远问题。

我们尝试重新安装驱动程序,并卸载和安装较新的驱动程序,但两者都没有解决问题。

感谢您的帮助、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了便于参考、我们尝试了不同的处理器/板以及不同的 xds200 USB 转 JTAG 电缆、它似乎跟随笔记本电脑。 xds200和开发板适用于我们的其他人、因此这似乎是 Garrett 所指出的一个驱动器问题。  

    在我的计算机上、'XDS2xx Emulator CDC Serial Port 的事件显示事件 ID UserPnp 20003、Kernel-PnP 440和 Kernel-PnP  430、我没有遇到连接问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以重新安装 FTDI 驱动程序?

    https://ftdichip.com/drivers/

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    我重新安装了 FTDI 驱动程序、但仍然无法连接。 之后、我尝试重新安装 XDS 用户/仿真器驱动程序、但仍然无法连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grett、

    这是您要连接的外部 XDS200调试探针、对吧?

    请勿连接到目标。 只需将 XDS200连接到 USB 端口、您是否可以发送 Windows 设备管理器的图片? 是否枚举? 连接 xds200时、Windows 是否看到 USB 总线活动?

    如果未枚举、您可以尝试其他 USB 端口或您拥有的其他 USB 电缆。 您提到它可以在其他笔记本电脑上工作、因此它不是 XDS200和电缆。 它必须是笔记本电脑上的 USB 驱动程序或 USB 端口。

    您使用的是哪个操作系统/版本? 什么是 CCS 版本?

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    正确、这是一个外部 XDS200调试探针。 下面是当我将 Windows 设备管理器插入 USB 端口时、它会显示在 Windows 设备管理器中的内容。

    我的计算机当前运行的是 Windows 11 Enterprise 版本22H2、操作系统版本22621.819。

    我安装了 CCS 版本11.1.0。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加瑞特

    它看起来是正确枚举的 XDS200。

    您能否打开目标配置文件、发送配置映像、并运行"Test Connection"、然后发送"Console Log"?

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    这是控制台日志中的目标配置。

    这是目标配置的高级视图

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grett、

    您是否尝试使用其他笔记本电脑进行连接? 您的同事在哪里工作、他们是否也在使用 Windows 11?

    您可以按照此页面上的说明更新固件、并查看其是否解决了问题

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds200.html#updating-the-xds200-firmware

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    XDS200可以在同事的笔记本电脑上工作、他使用的设备/OS/setup 与我相同。

    下面是我遇到的情况、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加瑞特

    我不知道为什么它无法打开端口。  

    尝试从 XDS200断开目标板、然后运行 conf 实用程序。 目标板可能存在接地问题。 断开电路板连接后、重新启动 PC。

    如果 XDS200连接到 USB3.0端口或集线器、请尝试通过 USB2.0端口直接连接到 PC。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加瑞特

    我忘了说一件事。 您是否正在使用 Virtual PC? 尝试直接使用它、可能是虚拟 PC 无法访问端口。

    希望这对您有所帮助。 我不知道会有什么问题。  

    Santosh、您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    我的同事提到、他的另一个设备有驱动程序问题、因为他的 Core 隔离-> Memory Integrity 在 Windows 设置中打开。

    另一位同事提到这可能是问题所在。 我已经向我们的 IT 部门提出了一个请求、并将告诉您该请求是如何发生的。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,加瑞特!!

    我很好奇它是否能解决问题。 是的、请告诉我。

    Santosh、您好