Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、 TMS320F28377S、 C2000WARE
第1步:我打开了一个新的 CCS 项目。


步骤2. 从 file=>new=>Other=>general=>file=>next name=>file name=>finish=>enable SysConfig=>yes 添加了新文件。 弹出错误"missing arge:--board or --device must be specified (缺少参数:--board 或--device 必须指定)"。


步骤3. 我按下"Go Back (返回)"并填充器件参数、选择 START (开始)。


步骤4. 添加了 ePWM 模块1 - 10并按"保存"。 弹出错误"最后一次更改导致异常"


步骤5. 我按下"Go Back (返回)"。 已保存、但错误未再次弹出。 我关闭了 CCS。

步骤6. 我 再次重新启动 CCS 以打开项目、第2步中的错误再次出现。 我按下"Go Back (返回)"、再次添加器件、然后按下"START (开始)"。 我在步骤4中添加的 ePWM 模块不再存在。 请注意、RHS 上有一个无标题的.syscfg。

步骤7. 请注意、我需要一个新的 CCS 工程、而不是 C2000Ware 的示例。