This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使 Instaspin 无传感器检测芯片正常工作

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/591781/getting-instaspin-sensorless-detection-chip-to-work

主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

我发现 TMS320F28027F 芯片被命名为支持 Instaspin 的器件、其中包括 instaspin" FOC。 我现在有几个问题:

1) 1)这是 C2000处理器吗?

2) 2) Instaspin_fast IP 是否包含在芯片的 ROM 中?

3) 3)现在、我们只关注无传感器估算(仅使用 instaspin FAST)、而不关注 FOC。 使用芯片的最简单方法是什么?

4) 4)似乎芯片具有温度传感器。 我们如何访问它?

5) 5)是否可以为 Instaspin 自动确定和存储电机参数? 即客户是否需要最低手动工作?

6) 6)与单 instaspin 相比、使用双 instaspin (使用单次运输控制2个电机)有何优势?  

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)这是 C2000处理器吗?
    答:是的、这是一个 C2000 MCU。
    2) 2) Instaspin_fast IP 是否包含在芯片的 ROM 中?
    答:没错。
    3) 3)现在、我们只关注无传感器估算(仅使用 instaspin FAST)、而不关注 FOC。 使用芯片的最简单方法是什么?
    答:请从 TI 网站下载 motorware、有关更多详细信息、请参阅 InstaSPIN 用户指南和 InstaSPIN LAN 指南。
    4) 4)似乎芯片具有温度传感器。 我们如何访问它?
    答:请参阅数据表和技术参考指南、TI controlSUITE 中提供了一个示例项目来展示如何使用它。
    5) 5)是否可以为 Instaspin 自动确定和存储电机参数? 即客户是否需要最低手动工作?
    答:InstaSPIN 可以自动识别电机参数、您需要手动在 user.h 中写入识别的参数。
    6) 6)与单 instaspin 相比、使用双 instaspin (使用单次运输控制2个电机)有何优势?
    答:InstaSPIN 是一款估算器、控制双电机或单电机、具体取决于控制器。 F28027F 只能用于单电机驱动、F28054F 和 F28069F 可用于双电机。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!