This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:Simulink 代码生成构建错误

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/591250/tms320f28035-simulink-code-generation-build-error

器件型号:TMS320F28035

您好!

我不熟悉使用 TI 工具链、并且尝试从 Simulink 模型生成简单示例练习的代码。  我在尝试生成代码时遇到以下错误。  如果对可能出现的问题有任何想法、我们将不胜感激。  我还附上了我的环境设置的屏幕截图、以防出现看起来不正确的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    问题可能是 MathWorks R2014a 不支持 CCSv6。 您需要 R2015a 或更高版本。 在此处查看 TI wiki 上的信息:
    processors.wiki.ti.com/.../MatLab_and_CCS

    尝试使用 CCSv5或将 MathWorks 软件升级到 R2015a 或更高版本。

    谢谢、
    -Brian