This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Codeskin 编程器

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/586591/codeskin-programmer

你(们)好  

我正在使用 Codeskin Programmer、可以解决以下问题  

我看到打开失败错误:XDS100V1 (错误1015 @ 0x0)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vinayak、

    这可能有多种原因、例如:
    1.设备已锁定,您需要先使用输入密码解锁。
    2.设备处于永久锁定状态,需要更换为新设备
    调试器和 JTAG 接头之间的连接松动、调试器无法与 MCU 通信。

    您也可以使用 CCS 进行检查吗? 尝试烧录或调试同一个项目。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢您的检查和回复