This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:SCIB 帧错误

Guru**** 2564410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/587550/tms320f28069-scib-frame-error

器件型号:TMS320F28069

你(们)好

如上方框图所示。 PC 以115200波特率与通信。 B 在监视器模式下工作、我们发现 B 上有很多 SCIFFFE 错误提醒。SCIFFFE 的含义是什么?

我们可以捕获 B 上具有 RS485 TX/Rx 开关时的错误。 如果 PC 和 A 以单向 TX 或 Rx 工作、则不会出现此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否有任何有关帧错误的说明? 这是否意味着在位7-0中接收到错误的位?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    此错误通常意味着起始位或停止位时间太短。

     PC 结束传输和 SCIA 开始传输之间有多长时间? 我的想法是、您在 RX 和 TX 之间切换时没有留出足够的时间、这违反了停止位的位时序。 SCIA 可能不会显示此问题、因为您在开始下一次传输之前将其 RX 线隔离。

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:
    你有更新吗?

    此致、
    Cody
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Cody、

    将 GPIO 鉴定样本启用为6并延长采样窗口时间后、该问题现已解决。

    ‰包错误率低于0.1 μ s。 感谢您的关注。