Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D
您好!
我使用 IDDK 板来控制无刷电机(TMDXIDDK379D)
该板包含用于管理反馈解析器的硬件。
µC、使用 Δ Σ 的 DAC 、生成10kHz 的 Sinus 信号(步长为16、因此在160KHz 时)。
在转至解析器激励之前、DAC 信号在宏 M11的电路板上进行滤波。
第二部分是" Sallen & Key"型低滤波器、截止频率为20、3KHz。
但在第一部分、我无法识别结构。 (具有 U1、C5、R4、C6、R9、 R5、R6、R7、R8、C7、 C8)
是否有人可以帮助我识别它并告诉我 transfert 函数?
我的目标是在不改变截止频率的情况下调整静态增益。 我认为当前的静态增益就像一个简单的减法器结构:68K/(10K+5.1K)= 4.5
谢谢。