This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IDDK 电路板:旋转变压器激励滤波器

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/587829/iddk-board-resolver-excitation-filter

主题中讨论的其他器件:TMDXIDDK379D

您好!

我使用 IDDK 板来控制无刷电机(TMDXIDDK379D)

该板包含用于管理反馈解析器的硬件。

µC、使用 Δ Σ 的 DAC 、生成10kHz 的 Sinus 信号(步长为16、因此在160KHz 时)。

在转至解析器激励之前、DAC 信号在宏 M11的电路板上进行滤波。

第二部分是" Sallen & Key"型低滤波器、截止频率为20、3KHz。

但在第一部分、我无法识别结构。  (具有 U1、C5、R4、C6、R9、 R5、R6、R7、R8、C7、 C8)

是否有人可以帮助我识别它并告诉我 transfert 函数?

我的目标是在不改变截止频率的情况下调整静态增益。 我认为当前的静态增益就像一个简单的减法器结构:68K/(10K+5.1K)= 4.5

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该工作队的情况如下:

    VO/VI =   [射频/(R1+R3)]   *  1 /(1 + SRF.CF)(1 + s (R1 || R3).C2)

    您可以 根据 以下组件值标识引用标识符

    RF = 68K

    CF = 220n

    R1 = 5K1

    R3 = 10K

    C2 = 1n

    希望这对您有所帮助。 感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢  你的帮助