This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28069M:从未达到最大电流

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/589626/ccs-launchxl-f28069m-max-current-never-reached

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

工具/软件:Code Composer Studio

在尝试 Instaspin 一段时间后、我不得不说它似乎非常适合我的项目。 但是,还有一两件事让我感到很痛苦。 最重要的是、电流永远不会达到我想要的高水平。

我正在使用的电机是 T 电机 U8 100kV (www.rctigermotor.com/.../94.html) 、我 主要想在位置控制中运行它。 我将 F28069M + DRV8305EVM 与编码器结合使用。

除了电流消耗不能超过1.5A 左右之外、一切看起来都正常运行。 在位置控制(实验13a)中、当我手动转动电机轴时、电流会跳至大约1.5A、并一直保持到我松开的位置。 在电流控制(修改后的13a)中、会发生相同的情况;当我将手推向电机时、电流会上升、但绝不会超过~1.5A。

在实验2c 中完成的电机 ID。 user.h 中的电机最大电流设置为5.0。 我已经在实验13a 中调整了带宽。 电流读数来自我的电源。 以24V 电压运行。

有什么想法、我的问题在这里是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这不正确、下面是我修改实验13a 以在电流控制模式下工作的方法。

    我只是修改了这个函数:

    void ST_runPosCtl (ST_Handle handle、CTRL_Handle ctrlHandle)
    {
    ST_Obj * stObj =(ST_Obj *) handle;
    
    IQ_ref =_IQmpy (currRef、_IQ (1.0/USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A));
    CTRL_setIq_ref_pu (ctrlref、Handle;return
    
    
    //原始函数内容:
    //提供对 SpinTAC 位置控制
    STPOSCTL_setPositionReference_mrev (stObj->posCtlHandle、0)的更新引用;
    STPOSCTL_setVelocityReference (stObj->posCtlHandle、0);
    STPOSCTL_setAccelerationReference (stOble->posCtlHandle、0)的更新引用 0);
    //向 SpinTAC 位置控制
    STPOSCTL_setPositionFeedback_mrev (stObj->posCtlHandle、STPOSCONV_getPosition_mrev (stObj->posConvHandle)提供反馈;
    
    //运行 SpinCtlPosition Control
    STPOSCTL_run (stObj->poseTAC Handle
    
    
    
    
    );/stPOtl (stobj->poseTPU);输出控制 STPOtctrl (stip_iptac Handle) 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将 lab5a 或 lab5b 用于扭矩电流控制模式、您必须使用 lab5c 或 lab12a 来执行惯性识别以进行运动控制。

    请检查 Id 和 Iq PI 稳压器输出、该稳压器输出已饱和且等于 outMax/outMin、如果是、则意味着输入电压不足以输出您的预期电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yanming! 感谢您的回答。 很抱歉我的回复很晚;由于医疗问题、我已经在办公室工作了一段时间。

    是的、我忘记提到我使用12a 进行了惯性和摩擦识别。 我之所以使用实验13a 来执行电流控制、是因为我需要使用连接的编码器、因此 LAB5不适用。

    中显示的 PI 稳压器输出是哪个变量? 在 gMotorVars 中找不到它。 尽管在此电压下、电机的电流消耗应该比当前的电流消耗多很多。