请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我最近安装了最新版本的 code composer (7.1.0.00016)、并看到有一个新的 Beta ROV Viewer。 当我打开窗口时、当我尝试连接到已经在运行的调试会话时、我不断收到一个错误。
有人对如何进行连接有任何想法?
感谢您的帮助!
Scott
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我最近安装了最新版本的 code composer (7.1.0.00016)、并看到有一个新的 Beta ROV Viewer。 当我打开窗口时、当我尝试连接到已经在运行的调试会话时、我不断收到一个错误。
有人对如何进行连接有任何想法?
感谢您的帮助!
Scott
我重现了这个问题。 遗憾 的是、根本问题没有简单的权变措施:Beta ROV (当前)仅支持基于 ELF 的目标文件、而(当前) C28x 编译器仅生成基于 COFF 的目标文件。
我将提交一个错误来修复(糟糕的)错误消息、并提交另一个错误来将 COFF 支持添加到 ROV2或支持针对 C28x 的 ELF TI-RTOS 构建。
对于它的价值:将原始 ROV 工具与 C28x 编译器生成的 COFF 目标文件结合使用。