This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:Beta ROV Viewer -无法使用&#39启动 ROV;comm=DSLite:未定义、wsPort=60003':JavaException:

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/588082/ccs-tms320f28379d-beta-rov-viewer---failed-to-start-rov-using-comm-dslite-undefined-wsport-60003-javaexception

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我最近安装了最新版本的 code composer (7.1.0.00016)、并看到有一个新的 Beta ROV Viewer。 当我打开窗口时、当我尝试连接到已经在运行的调试会话时、我不断收到一个错误。

有人对如何进行连接有任何想法?

感谢您的帮助!

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试 使用 C2000 LaunchpadXL TMS320F2802x 重现此问题、并研究根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Dave! 期待听到您的发现。

    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我重现了这个问题。  遗憾 的是、根本问题没有简单的权变措施:Beta ROV (当前)仅支持基于 ELF 的目标文件、而(当前) C28x 编译器仅生成基于 COFF 的目标文件。

    我将提交一个错误来修复(糟糕的)错误消息、并提交另一个错误来将 COFF 支持添加到 ROV2或支持针对 C28x 的 ELF TI-RTOS 构建。

    对于它的价值:将原始 ROV 工具与 C28x 编译器生成的 COFF 目标文件结合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    我会留意这项功能、这是很好的选择。 在此之前、我将继续使用原始 ROV 查看器

    谢谢!
    Scott