This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:将 MATLAB (与 TI 附加组件)与 TI C2000硬件套件连接

Guru**** 2579485 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/588293/tms320f28035-interfacing-matlab-with-ti-add-on-with-ti-c2000-hardware-kit

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRPFCKITcontrolSUITE
尊敬的先生:
在尝试构建示例模型-  TMDSHVMTRPFCKIT + F28035 Piccolo 时、请参阅错误附件: c28035pmsfoochvkit_ERT.slx。  
希望得到积极的响应。
谢谢、此致
Reshma Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Reshma、

    请在 Matlab 论坛上发布与 Matlab 相关的错误和支持信息。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在重新安装 TI 附加包并安装 CCS 的 BIOS 后、我们能够构建和刷写模型。
    当选择该模型为"使用霍尔传感器进行位置感应"时、程序会刷写到目标、但电机不会运行。  使用的模型是 MathWorks 网站中提供的名为"永磁同步电机磁场定向控制"的示例模型。 我们已选择'TMDSHVMTRPFCKIT + F28035 Piccolo: c28035psmfoochvkit_ERT.slx'作为此示例的可用版本。
    请提供指南、以便从主机计算机(串行数据传输)监测和控制电机参数。

    希望得到积极的响应。
    此致
    Reshma Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否浏览过以下文档:C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\~Docs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了从主机监控和控制电机参数(串行数据传输)、  请参阅示例 C2000_host_read.slx、了解主机端接收串行数据的模型。 有关 如何从目标发送串行数据的示例、请参阅示例模型 c28027pmsocd_ERT.slx。

    如需更多信息、请联系 MathWorks 技术支持。

    此致、

    Venkatesh C